This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013-Q1:DRV5013-Q1详细布局指南

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1076912/drv5013-q1-drv5013-q1-detailed-layout-guidelines

部件号:DRV5013-Q1

您好,

我是印度伊顿印度创新中心 LLP 的 Saran (PCB 设计工程师)。  我们 正在设计 一种需要 将 DRV5013-Q1 IC 用于应用的设计。

我正在详细了解 DRV5013-Q1切碎器稳定霍尔效应传感器的布局指南。 除了标准数据表布局指南外,我们还需要更多关于其他电路与霍尔传感器位置之间部件间隙的信息。

需要多少间隙/注意事项才能使其余电路远离霍尔传感器体。  

请分享所需信息,以便在我们的设计中遵循正确的布局规范,从而获得良好的霍尔传感器性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨兰

    感谢您提出问题。  其他设备的接近程度主要取决于附近迹线中携带的电流。  如果期望有足够强的磁场来影响传感器,那么隔离传感器可能会有所帮助。  在大多数情况下,这不是一个重大的错误来源,但如果存在较大的瞬态电流,则可能会影响设备。

    预期字段可以通过以下公式计算:b = μ*i /(2*π*r),其中 i 是电线中的电流,r 是电线的距离。

    谢谢,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯科特,

    我们还应该考虑在所有层中避免传感器下方的铜吗?(包括 PCB 另一侧的任何组件)

    在相邻的层运行复印机,是否会降低传感器性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨兰

    由于铜不是铁磁,来自永久磁铁的直流磁场将渗透到铜中,因此这不应该是一个重大问题,除非传感器附近有大量电流。   

    除了铜线迹线外,如果完成的组件中附近有铁磁金属,传感器的性能可能会受到影响。  这些物体将引导磁场,从而扭曲预期磁场行为。 如果没有仔细管理,可能会造成不利影响。

    谢谢,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    谢谢!这些信息有助于我们规划布局任务。

    如果您能对特定间隙进行量化,将会有所帮助。 对于3安培电流(交流或直流),需要保持与传感器体之间的特定间隙。 您能否更具体地了解3安培电流的实际清除值,这将是值得赞赏的。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨兰

    我做了一个快速计算,使用3A 电流,如果传感器距离轨迹0.176毫米,您可能会看到3.4 mt 的磁场。  与感测元件的距离至少需要1 mm,以确保电线的磁场小于或等于0.6 mt。 距离为2.5毫米,田间约为0.24 mt。

    谢谢,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特,

    感谢您提供详细信息。 它确实帮助了我们在霍尔传感器部分的布局过程。

    我还有一个问题,以便你的评论能帮助我克服这一关键。

    实际上,设计中使用了一个连接器,其安装销靠近传感器 IC (例如,它们之间的间隙为1mm),材料为镍。 该镍销与传感器主体之间应遵循的最小间隙应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨兰

    这很难进行估算,因为它将取决于所涉及的所有几何体。  镍是为数不多的铁磁金属之一,因此,该引脚将与永久磁铁产生的磁场相互作用。  传感器的相对位置,此连接器引脚和磁铁将考虑传感器实际观察到的磁场。  如果该引脚携带的电流为3 A,那么它将产生一个按照右手规则缠绕电线的磁场,该磁场也将与永磁磁场发生交互。

    传感器只对与传感器表面正交的磁场组件敏感,因此,无论设备是否检测到连接器中电流的磁场或附近的轨迹,传感器的相对方向都可以产生显著的差异。

    此外,应仔细考虑由于连接器中的镍而在灵敏度方向上磁场的任何偏转或浓度。  如果可能,我建议使用尽可能多的这些因素构建原型,以验证功能是否符合预期。   但是,通常,保持一定的间距与高电流轨迹的距离并限制附近的铁磁金属是一种安全的做法。

    谢谢你,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应...Scott!!