This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:与 Raspberry PI 3B+的连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1076682/iwr6843aopevm-connection-to-raspberry-pi-3b

部件号:IWR6843 AOPEVM

您好,

当我将 IWR6843AOPEVM 传感器连接到 Windows 计算机时,USB_LED 二极管会打开,一段时间后 它会 关闭。 但是,当我将传感器连接到我的 Raspberry PI 3B +时,USB_LED 一直亮起。 我在用户指南中找不到描述,因此尝试了传感器重新启动,连接 Power USB,没有任何效果。  在 Raspberry PI OS 中,连接传感器后我可以看到/dev/ttyUSB0和/dev/ttyUSB1。

您是否知道 USB_LED 一直在发光意味着什么?

此致

Maciek Zemlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciek 您好,

    感谢您与德州仪器(TI)联系。 当 EVM 通过 USB 电缆进行通信时,USB LED 会发出发光。


    由于 EVM 一直在与之通信,因此 LED 会与 Raspberry PI 3B +连续发光。 您的 PC 不会出现这种情况。 当您连接到 PC 时,LED 指示灯将亮起,当两者之间没有通信时,LED 指示灯将熄灭。 现在,当您向 EVM 发送命令或从 EVM 读取数据时,您会注意到 USB LED 将再次发光。 您可以尝试在 PC 上使用 TI 的 mmwWave 可视化器执行此操作: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer/ver/3.5.0/


    如果此信息解决了您的问题,请 单击此线程上的“已解决”按钮。

    谢谢,

    埃赫特萨姆·谢里夫