This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:需要在组件侧打开焊面罩

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1076768/tmp108-need-solder-mask-opening-at-component-side

部件号:TMP108

请帮助提供组件侧的焊锡掩模开口尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下图 显示了带焊层开口的推荐地面模式。

    https://www.ti.com/lit/ml/mxbg078z/mxbg078z.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供包工程图,但它不包括组件侧(非印刷电路板侧)的焊锡掩模开口尺寸。  我们希望获得焊片类型(SMD 或 NSMD),焊片尺寸和焊片开口尺寸信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshihisa,

    请参阅以下有关此软件包的信息。  请告诉我这是否足以满足您的流程要求。

    UBM 直径= 235 +/-35.25um

    UBM 厚度= 10 +/- 2um

    焊球预连接直径:250+/-10um

    成分:SN (95.5%)// Ag (3.9%)// Cu (0.6%)

    焊球柱连接

    直径= 260 +/- 30微米

    高度=190 +/-30um