This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:用于 TDC1000-C2000EVM 的变压器 EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1076972/tdc1000-c2000evm-transformer-evm-for-use-with-tdc1000-c2000evm

部件号:TDC1000-C2000EVM
“线程”中讨论的其他部件: TDC1000TUSS4470TDC1000-GASEVM

您好,

我想知道我可以与 TDC1000-C2000EVM 一起使用的兼容变压器 EVM。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    感谢您在传感论坛上发表意见! 目前我们没有任何与 TDC1000-C2000EVM 配合使用的变压器 EVM,我通常不建议将 TDC1000与金属一起使用,信号在通过金属传输时会显著衰减。 您可以使用上述变压器电路,但另一个问题是回波。 设备必须解读传入的回波信号,由于它没有太多的可用增益,因此 SNR 可能不是很有利。 正如 Jacob 在上一篇文章中所提到的,我建议继续 使用 TUSS4470。

    我们确实有了一个旧 EVM 附件 TDC1000-GASEVM 的原理图 ,该附件不再提供。 这是 TDC1000-C2000EVM 的附件,如果您想创建类似的变压器 ,请在此处查看:https://www.ti.com/lit/ug/sniu026a/sniu026a.pdf

    我希望这能有所帮助!

    最佳

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢艾萨克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助菲利克斯! 您可以随时发布您可能遇到的任何其他问题。

    最佳

    艾萨克