请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMP107-Q1 “线程”中讨论的其它部件:TMP107,
您好,
你好。 请帮助确认 TMP107-Q1是否可能成为 TMP107的替代方案,因为 TMP107目前已缺货。 客户担心工作温度范围,因为他担心自己的设计也在-55 C 上工作,而汽车版只能在-40C 上工作。 请给出建议。 非常感谢。
TMP107
评分:目录
工作温度范围:-55至125 C
TMP107-Q1
额定值: 汽车
工作温度范围:-40至125 C
此致,
雷文森特