This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107-Q1:汽车与工业

Guru**** 1151340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107, TMP107-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1077087/tmp107-q1-automotive-vs-industrial

部件号:TMP107-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TMP107

您好,

你好。 请帮助确认 TMP107-Q1是否可能成为 TMP107的替代方案,因为 TMP107目前已缺货。 客户担心工作温度范围,因为他担心自己的设计也在-55 C 上工作,而汽车版只能在-40C 上工作。 请给出建议。 非常感谢。

TMP107

评分:目录

工作温度范围:-55至125 C

TMP107-Q1

额定值: 汽车

工作温度范围:-40至125 C

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你好。 如果 TMP107-Q1不能很好地替代 TMP107,您能否帮助建议另一台可以替代 TMP107的 TI 器件? 谢谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    TMP107-Q1可以在-55到125 C 范围内运行,就像 TMP107商用版一样。

    -40至125C 范围表示 Q1 (汽车级0)的可靠性要求。 如果您的客户不需要自动合格的设备,我认为这不应该是一个问题。

    谢谢,

    贾伦