This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:备用部件

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056-Q1, TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1076626/drv5056-q1-alternate-part

部件号:DRV5056-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TMAG5170
大家好,团队
我们的客户设计了一个用于测量传感器和直流磁体之间距离的设备,他们需要知道磁场和传感器响应之间的关系,以确保这两者之间的关系。
他们以前使用 过 DRV5056-Q1进行此应用,但发现设备灵敏度有很大的不确定性,随温度和功率的变化而变化,此外“零”的稳定性也很低。
在这方面 ,他们正在要求一种传感器 之间差异较小的替代方法,或者至少每个传感器都有自己的曲线。
必须与  DRV5056-Q1类似的主要规格,例如:
  • 一个方向至少有20 mt 范围
  • 120 mV/mt 灵敏度或更高
  • 3.3V 电源
  • 对南极磁极的反应
  • 类似尺寸(可能稍大一些)

您能帮助解决此问题吗?

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    根据我们当前的产品组合,我们的灵敏度匹配更好的器件将是 TMAG5170。   

    TMAG5170以3.3V 的电压通过 SPI 进行通信,可对其进行编程以检测磁场的任何组件(X,Y 和 Z 轴)。  TMAG5170A1的最小可编程范围为+/- 25mt。  灵敏度错误如下所示:

    该设备采用8引脚 DGK 封装。

    谢谢,

    斯科特