This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00854

Guru**** 1137320 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00854
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1081283/tida-00854

“线程”中讨论的其它部件:Tida-00854

我正在尝试使用 Semeatech 气体传感器的参考设计。 当我根据参考设计计算射频值时。 我正在尝试用气体传感器来减少 NO2和 O3等气体的设计,我应该对这些气体的设计做些什么改变,因为这些气体产生的电流为每 ppm 的负值。 对 O3或 NO2气体应用相同的计算后,RF 电阻器的负值将会增加。 如果计算出的电阻值为负值,应执行什么操作。 请帮助我更改电路。

  O3气体  
传感器灵敏度(Isense) -0.85 μA /ppm
数据表中的最大传感器范围 10. ppm
最大传感器电流(Imax) -8.5. μA
Vzero (CE 扩展空间)* 300 MV
最大电压输出(输出电压=参考电压) 2048 MV
系统输入电压 3.3.  
电压摆动(输出电压-零伏) 1748. MV
TIA 电阻器 RF = Vswi/Imax -205.647
数据表中的负载电阻器(RL) 33. Ω
偏置电压 0
灵敏度 Vsense_ppm=射频 x Isense 174.8 mV/ppm
测量值为零 ppm 300 MV
最大 ppm 时的测量值 2048 MV

请参阅 Semeatech O3气体传感器的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维贾伊您好,

    我认为您已经阅读了设计指南

     设计指南—TIDA-00854

    忽略电阻器上的负号。 使用205K 电阻器。

    请记住,TIA 放大器会导致翻转。 当您从 TIA 输入中拔出电流时,TIA 输出会从 VREF 点变为正极。

    如果电流被强制进入 TIA 输入,则输出(尝试)将从 VREF 点变为负。

    因此,如果传感器有负输出电流,则 VREF 通常在0ppm 时设置为0伏左右,输出随着浓度的增加而呈正摆幅。

    如果传感器输出电流为正,则 VREF 必须设置为接近输出满刻度(0 ppm),以便输出可以在全浓度下向下摆动到零。 是的,输出似乎是“向后”的,但这可以在软件中纠正,或者在输出上添加反相缓冲区阶段。

    Alphasense 和 Citigech 都有出色的应用说明。

     https://www.alphasense.com/downloads/application-notes/

     https://sps.honeywell.com/us/en/products/advanced-sensing-technologies

    不幸的是,霍尼韦尔吸收了 Citytech,我在他们的公司网站上找不到附注。

    我已经压缩了我的副本并将其附在下面。

    e2e.ti.com/.../Sens_5F00_Appnots_5F00_DS.zip

    本质上,如果传感器电流反向,则必须更改参考电压并接受输出将反向。 如果传感器为“零偏差”,则 Vreference 和 Vworking 设置相同。

    我是 TIDA-00854的作者,但我不再属于这一组,所以我只能提供有限的支持,但在 AppNote 和感应公司之间, 还有一些谷歌,一旦你理解了基本概念,你就应该能够弄清楚设计(我这么做了!)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间进行解释。 我将介绍您共享的文档。