This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:无法检测 COM 端口

Guru**** 2542560 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1080490/iwr6843aopevm-unable-to-detect-com-port

部件号:IWR6843 AOPEVM
《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好,

  我安装了 XDS emu 软件包 ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64.exe 和 CP2105驱动程序。

但在 COM 端口中未检测到 IWR6843AOPEVM。

以下是屏幕截图:  

即使在安装了这些组件并使用 windows11重新启动后, IWR 的 COM 端口也不会出现。 因此,我无法继续使用。

我也尝试了一下,看看是否自动检测到 COM 端口,但运气不好。

请就此提供帮助。

我的主板照片是

front view of IWR6843

back view of IWR6843AOP

此致
维内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinay,

    您是否正在尝试连接2台设备? 从屏幕截图中,COM 端口似乎在设备管理器中正确地列为 COM3和 COM4,情况是否不是这样?

    此致,
    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

       不,我只使用一台设备。 我认为标准的方式和增强的 COM 端口就像这样。

    在其他用户的 e2e 论坛中,情况也是如此。

    如果你能帮我解决这个问题就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程还显示2个 COM 端口:  
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/973513/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-unable-to-connect-to-serial-port-in-uniflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您正在努力通过 uniflash 进行连接,则可能是由于 EVM 上的开关设置不正确。 请参阅 TI 资源管理器上的 mmWave 工业工具箱中的 EVM 设置指南。

    在 TI 资源管理器上,它位于 mmWave 传感器->工业工具箱->文档->硬件指南-> EVM 设置操作模式下

    此致,
    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,阿雷奇。 我不知道它现在已经开始正确显示端口,并且多次重新启动,如下所示

    之后,我观看了 TI 培训的视频 https://training.ti.com/hardware-setup-iwr6843aop

    并启动了解压缩,并将 COM4端口配置为 cfg/增强端口。

    我给出了文件夹 C:\ti\mmWave_SDK_03_05_00_04\firmware\radarss\中的二进制文件

    xwr6xxx_radarss_rprc.bin。

    但是,这种不齿的感觉似乎被卡住了。

    我也尝试了降级可视化器:但在将 COM4 (cfg 端口)和演示端口配置为 COM3后,我在浏览器下面看到显示“Hardware Connected (已连接硬件)”的黑色条形,但没有控制台输出或任何图解。

    似乎仍有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    演示可视化器还显示了已连接的硬件和相应的端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这里有几件事。

    xwr6xxx_radarss_rprc.bin 不是现成的二进制文件。 这是 RadarSS 的固件修补程序,通常内置于闪存到设备上的二进制文件中。 开箱即用的演示二进制文件位于 <mmWave SDK Location>\packages \ti\demo\xwr68xx\MMW\xwr68xx_mmw_demo.bin

    如果 uniflash 在“打开 COM 端口”时挂起,则表示无法打开该 COM,这表示存在几个潜在问题之一。

    • 另一个程序(如打开 mmWave 演示可视化器时的浏览器)已打开该 COM 端口
    • 您的设备未处于正确模式

    如果您尚未这样做,我强烈建议您查看 mmWave 工业工具箱中的“开箱即用演示用户指南”。 本指南可在 TI 资源浏览器的以下位置找到:

    MWave 传感器->工业工具箱->实验室->开箱即用演示->开箱即用演示用户指南


    此致,
    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在刷新浏览器降级可视化器时未打开。

    现在,按照您的建议,我尝试刷新 C:\ti\mmWave_SDK_03_05_00_04\packages \ti\demo\xwr68xx\MMW\xwr68xx_mmw_demo.bin,作为图像进行刷新。 但 uniflash 输出看起来仍然相同。

    它不会显示任何日志来查看正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设备处于哪种 SOP 模式? 这由 AOPEVM 背面的开关控制。

    此致,
    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备处于闪存模式。 SOP 开关位于 AOPEVM 的背面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据上面链接的指南,您是否还在尝试刷新设备之前按 NRST?

    此致,
    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,Alec,我正在按下并释放 NRST 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在无间隙闪烁设备时,您选择了哪个 COM 端口?

    此致,
    阿历克