This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:增加 AWR1843BOOST 的 EIRP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1081535/awr1843boost-increasing-eirp-of-awr1843boost

部件号:AWR1843BOOST

您好,

我对 AWR1843BOOST 有以下疑问:

1)最大 EIRP 是多少?

2)如果我们想将其增加到30dBm 或更高,可以通过增加 Tx 元件数量来在 AWR1843BOOST 的当前天线中实现吗? 我们不打算在添加 Tx 元素后进行任何模拟。

3)我假设也需要增加 Rx 元素。 是否可以在不模拟的情况下增加 Rx 元素的数量?

期待您的支持。

谢谢,此致,

Shiwankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiwankar,

      

    1)这方面有许多因素,例如啁啾声配置,使用的占空比,使用的总传导功率等  

    您可以参阅以下排放报告,其中提供了 EIRP 和使用的条件。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACprQLaSK9ZDJ0HyOGEddw__VLyFKFf__LATEST 

    2)&3) 是,通过增加元件数量,天线的增益会增加,但它也会缩小视野。 需要从 天线设计的角度全面查看添加的元素数量,需要查看或优化许多参数,如天线增益,视野,带宽,隔离,天线阻抗匹配, 频率响应,光束倾斜,侧梁抑制等。  

    强烈建议进行天线模拟以检查上述参数是否符合预期,而不进行模拟可能会造成不利影响。  

    谢谢,此致,

    CHETHAN Kumar Y.B.