This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:回波变化

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1081114/pga450-q1-echo-changes

部件号:PGA450-Q1

您好,

我们的客户报告我们的设备的一些距离测量值已关闭。

对五分之四数据的调查表明,当温度较低时,回波幅度要高得多,饱和时间要长得多。如果您查看24小时的周期,这种情况通常发生在夜间。

随附了 xlsx 示例。  

与15:00示例相比,您可以清楚地看到超过我们定义阈值的饱和度更长,饱和时间减半,

请注意,我们对前80个样本进行了一些过滤,这就是为什么对五岁以下儿童的乞讨与原来的五岁以下儿童的乞讨扭曲(结果仍然是一样的)。

我想在夜间使用更少的脉冲吗? 在低温下?  

您能解释这种影响的原因吗?e2e.ti.com/.../BinId-_2D00_-2375-_5F002800_4_29005F00_LogFile_5F00_26.02.22_5F00_15.xlsxe2e.ti.com/.../BinId-_2D00_-2375-_5F002800_1_29005F00_LogFile_5F00_27.02.22_5F00_22.xlsxe2e.ti.com/.../BinId-_2D00_-2375-_5F002800_2_29005F00_LogFile_5F00_27.02.22_5F00_15.xlsxe2e.ti.com/.../BinId-_2D00_-2375-_5F002800_3_29005F00_LogFile_5F00_26.02.22_5F00_22.xlsx

谢谢,

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您发布到 PS 论坛。 我查看了所提供的数据,尽管我不确定哪个数据日志属于冷和热温度,但我假设以下图像所示的数据属于冷温度。 因此,请告诉我这一假设是否正确。

    需要注意的一点是,声音的速度取决于环境温度。 当温度较高时,分子更容易兴奋,与低温相比,声音速度实际上更快。 这可能是在这种情况下发生的。 但另一个问题是验证传感器的工作温度,并查看传感器是否也冷却,如果它也影响其性能。 由于换能器会产生物理振动,我认为它的振铃速度可能也会比预期的频率慢,因此较低的频率会导致振铃/衰减时间更长。

    减少脉冲数量肯定会缩短振铃时间。 如果你有其他问题,我希望这能帮助你并让我知道。

    最佳

    艾萨克