This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:USR+MRR 模式是否具有 USRR 和 MRR 模式的所有优点? 与仅 USRR 模式或 MRR 模式相比,有何缺点?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1082580/awr1843boost-does-usrr-mrr-mode-have-all-the-benefits-of-usrr-and-mrr-mode-what-is-the-disadvantage-comparing-with-only-usrr-mode-or-mrr-mode

部件号:AWR1843BOOST

在汽车实验室演示 MRR 中。 我们可以将设备配置为支持 USRR 模式,MRR 模式或两种模式。  

如果同时配置 USR+MRR 模式,设备是否具有 USRR 和 MRR 模式的所有优点? 还是该设备具有 USRR 模式的部分优点和 MRR 模式的部分优点?

USR+MRR 模式和 USRR 模式之间有何区别?  

USR+MRR 模式和 MRR 模式之间有何区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,雷

    在 USR+MRR 模式下,USRR 和 MRR 帧以交替方式传输。 其他两种模式仅发射 MRR,或仅发射 USRR 帧。 此图取自实验室的开发人员指南:

    由于 MRR+USRR 模式需要以交替方式在两种模式下使用设备,因此配置会受益于两种不同模式的功能。 这种交替的唯一缺点是,帧周期较低,而不是仅限 MRR 模式或仅限 USRR 模式。

    此致,

    阿亚伊什