This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:布局中的 AWR1843AOP 位置

Guru**** 2573515 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, AWR1843AOP, IWR6843AOPEVM, IWR1843, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083376/awr1843aop-awr1843aop-placement-in-layout

部件号:AWR1843AOP
“线程”中讨论的其它部件:IWR6843AOPIWR6843AOPEVMIWR1843AWR1843

TI 团队您好,

最初,我们开始使用 IWR6843AOP 开发 mmWave 传感器,但由于合规性问题,我们迁移到 了 AWR1843AOP。

在布局中,我希望将  AWR1843AOP 传感器与 IWR6843AOP 放置在 IWR6843AOPEVM 中。 这意味着我  必须顺时针旋转 AWR1843AOP 90度。

我想知道 软件中受影响的部分是什么? 例如 角度 计算算法 等,还是对软件没有影响?

谢谢,此致,

普拉萨德·戈达格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉萨德,

    对 SW 的主要影响是天线对齐不同,这主要是 AoA 造成的。

    在设备配置(射频前端)的范围内,AWR1843与 IWR1843 AOP 之间将不存在任何差异。

    尝试在此新设备上运行相同的应用程序,以确定其行为是否不同。

    此致,

    吉坦德拉