This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:机械设计:TMAG5170在 TMAG5170UEVM 上的位置

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170UEVM, TMAG5273EVM, TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1084043/tmag5170uevm-mechanical-design-location-of-tmag5170-on-tmag5170uevm

部件号:TMAG5170UEVM
线程中讨论的其他部件: TMAG5273EVMTMAG5170

你好

出于测量目的,我们需要为 TMAG5170UEVM 板创建印刷电路板夹具,以便将传感器牢固地固定在我们的测量点。

为此,我们在 E2E 论坛中获取了有关机械尺寸的信息

“TMAG5273EVM:技术图纸或 CAD 模型或尺寸”

以及从 TMAG5170轨道附属装置 sba381a STL 文件中提取尺寸

 

但结果似乎不正确。

您能否确认或修正车身中心与钻头中心之间的距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到引脚1角

    到包裹中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特你好

    感谢您的快速回答。 现在我可以继续。

    拉尔夫