您好 E2E,
我有两个问题。
1.
HCC2022的顶部表面有 PTFE 滤波器。 我从数据表中了解到,该过滤器可保护湿度检测元件免受水,小于100纳米的颗粒和焊接过程中化学物质造成的污垢的影响。
如果助熔剂粘附在 PTFE 过滤器上,设备是否允许用酒精去除助熔剂?
2.
此设备具有集成加热器。
此设备是否管理或控制加热器的温度?
该加热器在除湿过程中是否有效?
此致,
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 E2E,
我有两个问题。
1.
HCC2022的顶部表面有 PTFE 滤波器。 我从数据表中了解到,该过滤器可保护湿度检测元件免受水,小于100纳米的颗粒和焊接过程中化学物质造成的污垢的影响。
如果助熔剂粘附在 PTFE 过滤器上,设备是否允许用酒精去除助熔剂?
2.
此设备具有集成加热器。
此设备是否管理或控制加热器的温度?
该加热器在除湿过程中是否有效?
此致,
ACGUY
您好,帕瓦尼,
感谢你的回复。 我还能提出更多问题吗?
>>可使用蒸馏水清洁设备。
问:TI 是否建议使用蒸馏水清洁焊接板?
>>您也可以用聚酰亚胺胶带或 Kapton 胶带盖住传感器,并用酒精清洁传感器。
q)为使用聚酰亚胺胶带保护设备,请执行以下操作:1:在焊接前拆开胶带的包装;2:将切割的聚酰亚胺胶带放在所有 IC 上;3:在烤箱中反弹;4:再次将其放回胶带包装中,需要执行四个步骤。
TI 是否建议执行这些任务?
请告诉我该应用程序的相关信息。
q)我知道设备因加热器而引起的温度升高取决于主板的材料。 是否有关于设备温度,板材和加热器正常运行时间的遣返文档?
q)客户计划将此设备整合到农业物联网设备中。 这个地方是在一个乙烯基房子里。 湿度预计将超过90%,因此需要定期进行除湿过程才能进行正确的湿度感应。
我认为此设备与此应用程序不匹配,请告诉我 TI 的意见。
此致,
ACGUY
你好,ACGUY,
此致,
帕瓦尼·特内蒂