This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HCC2022:关于 PTFE 过滤器和加热器

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1082938/hdc2022-about-ptfe-filter-and-heater

部件号:HDC2022

您好 E2E,

我有两个问题。

1.
HCC2022的顶部表面有 PTFE 滤波器。 我从数据表中了解到,该过滤器可保护湿度检测元件免受水,小于100纳米的颗粒和焊接过程中化学物质造成的污垢的影响。
如果助熔剂粘附在 PTFE 过滤器上,设备是否允许用酒精去除助熔剂?

2.
此设备具有集成加热器。
此设备是否管理或控制加热器的温度?
该加热器在除湿过程中是否有效?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ACGUY,

    在处理 HDC2022时,您可以使用无清洁助焊剂或无 VOC 助焊剂。 酒精可能会导致某些漂移,因此应避免这种漂移,但可以用蒸馏水清洁设备。 您也可以用聚酰亚胺胶带或 Kapton 胶带盖住传感器,并可以用酒精清洁传感器。  

    设备加热器可用于消除零件上的冷凝。 无法控制加热器温度,在某些布局中,加热器温度可能高达100°C  

    此致,
    帕瓦尼·特内蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕瓦尼,
    感谢你的回复。 我还能提出更多问题吗?

    >>可使用蒸馏水清洁设备。

    问:TI 是否建议使用蒸馏水清洁焊接板?

    >>您也可以用聚酰亚胺胶带或 Kapton 胶带盖住传感器,并用酒精清洁传感器。

    q)为使用聚酰亚胺胶带保护设备,请执行以下操作:1:在焊接前拆开胶带的包装;2:将切割的聚酰亚胺胶带放在所有 IC 上;3:在烤箱中反弹;4:再次将其放回胶带包装中,需要执行四个步骤。
    TI 是否建议执行这些任务?

    请告诉我该应用程序的相关信息。

    q)我知道设备因加热器而引起的温度升高取决于主板的材料。 是否有关于设备温度,板材和加热器正常运行时间的遣返文档?

    q)客户计划将此设备整合到农业物联网设备中。 这个地方是在一个乙烯基房子里。 湿度预计将超过90%,因此需要定期进行除湿过程才能进行正确的湿度感应。
    我认为此设备与此应用程序不匹配,请告诉我 TI 的意见。

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ACGUY,

    • 只有当设备暴露于任何污染物或设备上有一些残留物时,才应使用蒸馏水清洁传感器。 如果用蒸馏水清洗部件,请遵循烘干和再水化流程。  
    • 必须在最后一个装配步骤中添加 HDC。 如果 PCB 通过多个焊接周期(顶部和底部有组件的 PCB 就是这种情况),最后添加 HDC 可降低因污染物或过热而损坏感应聚合物的风险。 如果您使用的是 Kapton 护盖,请在制造和组装过程中将护盖放在传感器开口上。 当设备准备好测量环境温度和湿度时,您可以卸下机盖。  
    •   您可以参阅本文档了解放置指南。 加热器可以一直打开,直到设备冷凝水蒸发。
    • 建议湿度工作范围为相对湿度20%至80%(无冷凝),温度范围为0°C 至60°C 超过这些范围的长时间操作可能会导致传感器读数偏移,恢复时间较慢。 加热器可以帮助偶尔对传感器周围的环境进行除湿,但暴露于高湿度可能会损坏传感器。  

    此致,
    帕瓦尼·特内蒂