This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083681/ldc1101-ldc1101

部件号:LDC1101

 VDD 由3.3V 数字和接地供电,Rp 值噪音过大。 不要在主板上放置共模滤波器,因此我只能在 INA/INB 引脚上安装两个0402 EMI 盖以降低 EMI 敏感性。  如果我使用 EVM 板上的1.8V LDO 运行传感器 IC,噪音会降低吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在任何一个电压下,VDD 都应该能够获得清洁的结果。 您在本应用中使用什么来获得采样率? 如果您增加 RESP_TIME 设置,您是否会看到更好的结果?  

    此致,  

    贾斯汀·贝格尔