This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:重新连接 USB 后板损坏。

Guru**** 2604485 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, MSP-EXP430F5529LP, TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1082722/tdc7201-zax-evm-board-damaged-after-re-connecting-with-usb

部件号:TDC7201-ZAX-EVM
线程中讨论的其他部件:TDC7201MSP-EXP430F5529LP

大家好,

我今天收到了一个 TDC7201评估板。 该主板首次插入 TI 的 MSP430 (MSP-EXP430F5529LP)主板。 可以读取所有寄存器值。 但是,所有寄存器值都是0x00,即使 数据表提到某些寄存器在某些寄存器中的值不为零(参见下图)。  

USB 电缆已重新插入 MSP430 TI 主板。 之后,使用 TDC7201 EVM GUI 软件再次读取了这些值。 所有寄存器值均为0xFF。 这表明 TDC 板损坏正确吗?

如果是这种情况,我想了解 TI 主板的完全改造如何导致主板损坏。  

此致

阿贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abel,

    感谢您发布到 PS 论坛。 很抱歉,您遇到了 TDC7201 EVM 问题。 我不确定这是否清楚表明主板损坏。 如果 MSP 未正确连接到 GUI 或使用正确的固件刷新,则寄存器可能显示0x00。 确保您已连接到设置页面中的正确串行端口,您应该能够在 GUI 底部看到“连接成功”。 连接后,您可以在调试选项卡中更新固件。  

    如果您使用 GUI 读取以下寄存器,并且它们指示 CONFIGX 和中断寄存器的0xFF (如下所示),这可能表明 MSP430顶部的 TDC7201板根本没有连接,或者没有以正确的方向连接。

    在启动时不更改任何寄存器,您应该能够看到寄存器的重置值:

    请尝试这些步骤,如果这不起作用,我们可以进一步排除 EVM 的故障。 谢谢!

    最佳

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac,

    第一次可以使用 MSP 固件版本2.07读取 TDC 寄存器值。

    重新连接主板时,硬件设置或固件中没有任何修改。 重新连接后,只从每个寄存器读取了 FFC。 也可以读取固件版本。

    此致,

    阿贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abel,

    感谢您提供信息。 您能否确认 TDC7201-ZAX-EVM 是以相同的方向连接的? MSP430的 USB 连接应与 START_1和 STOP_1连接朝向相同的方向。

     

    最佳

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac,

    是的,没错。

    此致

    阿贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Abel,

    看起来也是对的,您是否曾尝试探查 SCLK,DIN,DOUT1和 CSB1引脚,以查看是否有任何数据通过这些线路? 您也可以探测 MSP 引脚以及 EVM 板上的引脚。 您可以在 J2连接器中找到这些信号,请注意,图像中显示了这种连接的镜像,因此左侧的针脚实际上位于收割台的右侧。  

    最佳

    艾萨克