This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:跟踪

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083781/iwr6843aop-gtrack

部件号:IWR6843AOP
“线程”中讨论的其它部件:IWR6843

我在某些应用中使用 IWR6843传感器,并希望在设备外部使用跟踪的 gtrack 模块(在 ARM64上)。 我想知道是否可以在雷达设备之外将格轨模块用作独立应用程序。 如果是,这样做的任何资源都将是肝脏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是可能的,因为它只是 C 代码,并且源代码可用。 但是,有一些特定于记忆的功能,需要修改,这超出了本论坛的支持范围。 您应该能够将.c 文件提取到可视 工作室或其他项目中并进行编译,但必须根据需要进行更改。

    此致,

    杰克逊