This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:将 TM4C1294和 AWR1243与 SPI 通信相连接

Guru**** 2605455 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083173/awr1243boost-interfacing-tm4c1294-and-awr1243-with-spi-communication

部件号:AWR1243BOOST
线程中讨论的其他部件:AWR1243

您好,

我仍在努力使用 TM4C1294助推器板初始化 AWR1243。

我尝试了本论坛中建议的方法,

就像实施回叫功能来建立 TM4C1294和 AWR1243传感器之间的 SPI 通信一样。

并尝试移植 mmWave DFP 示例,但仍然无法建立 SPI 通信。

请告诉我让 SPI 信号[CLK,FSS,MOSI,味噌]在主板上工作,还有其他信号

要在 SPI 通信工作之前完成设备驱动程序文件或驱动程序配置,还是要设置任何寄存器?

自此进行一些测试以来,TM4C1294最初与 TFT 显示屏和使用 SPI 通信的传感器连接

在那里,它与时钟生成和所有方面都很好。

然后,通过实施回调,移植 mmWave 链接代码,将 TM4C1294与 AWR1243传感器板连接起来]

但是在这里,时钟信号本身不会产生,请建议解决我的问题,我正在非常努力地解决这个问题

至少如果我能使 SPI 信号正常工作,那么向前迈进将是一个很好的解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能看到代码正确配置 了 TM4C1294 SPI 接口寄存器吗?

    软件设置有几个线程

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/856058/faq-queries-related-to-mmwave-dfp

    我认为,这一条尤其应该有所帮助

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/839686/awr1243-how-to-communicate-with-awr1243-using-mcu/3105534#3105534

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议。我们已经推荐了建议的链接。是的,我们检查了 SPI 时钟寄存器,并将 SPI_CPSR 寄存器设置为0x00000002[分步执行代码],然后使用示波器从引脚 PD3检查,但我们没有收到任何信号[通过将 TM4C1294与 AWR1243连接来测试这一点],

    关于 SOP 模式,即使从 AWR1243激励板上移除了所有跳线[即 SOP0,SOP1,SOP2],我们在超级终端上也能成功使用 SOP 模式4,这是检查 SOP 模式的正确方法吗?还是我们需要连接它???,或者我们可以使用 J6连接器中的 SOP 引脚控制它。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于 TM4C1294上的 SPI,我认为您仍然需要进一步调试为什么没有输出。  必须有一些寄存器设置不正确。

    关于 SOP 设置,AWR1243BOOST 用户指南非常有用:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru507c/swru507c.pdf

    使用跳线配置 SOP 模式,如表4和图13所示

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3854" url="~/support/sensusers-group/sensors -forum/1083173/awr1243booste-Interface-tm4c1294和 awr1243-wr1243-w-SPI-communication /4012200#4012200]TM4C1294上的 SPI,我认为您仍不需要进一步调试输出。  必须有一些寄存器设置不正确。

    TM4C1294上的 SPI [即,被当作主中继器]我正在从这个 MCU 中启用时钟,但从 AWR1243端口引脚的从端,我没有得到在示波器中检查的 SPI 信号。

    我们是否需要在通电后初始化 AWR1243?[设置 SOP 模式前]是否有启动 AWR1243的字符串地址?

    请建议提供如何配置/初始化 AWR1243的链接。

    请回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AWR1243不需要初始化。 仅设置 SOP 模式。

    如果 AWR1243已正确引导,您应该会看到主机 INTR 转高。

    谢谢你
    塞萨尔