This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:DCAN 对 MCAN

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1084783/awr1843aop-dcan-vs-mcan

部件号:AWR1843AOP

TI 团队您好,

在 AWR1843AOP 中,我们正在实施 CAN 功能。 在之前的基准测试中,我们验证了 DCAN 模块与 CAN 系统的工作正常。

但在实际设计中,我们无法使用 DCAN 模块,因为 CAN 引脚用于需要的 SPI。

我们正在考虑使用具有多个引脚的 CAN FD (MCAN 模块)。 数据表显示 CAN_FD 模块与传统 CAN 和 CAN_FD 兼容

如果我们将 CAN_FD 模块配置为非 CAN_FD,它是否应用作 DCAN?  

请分享您对 CAN_FD 与经典 CAN 的兼容性的看法?  

此致,

普拉萨德·戈达格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,

    您可以尽可能配置 CAN_FD

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar 您好,

    感谢您的快速回复。

     根据 CAN, 引脚 A4和 B4不能用于 CAN_FD。

    请确认引脚 C3和 B3可用于 CAN_FD 吗?

    此致,

    普拉萨德·戈达格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见中的 pinmux

    C:\ti\mmWave_SDK_03_05_00_04\packages \ti\drivers\pinmix\include\pinmux_xwr18xx.h

    谢谢你

    塞萨尔