This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2560720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1084514/awr1843boost-awr1843boost

部件号:AWR1843BOOST

您好,

 

我正在考虑缩小 AWR1843Boost 的整体尺寸。 我们不需要 CAN 连接,只能用于  特殊应用,不需要 DCA1000,通过 USB 直接集成到 PC。 以下哪一个大型组件可以完全消除,而不会出现任何问题:

 

-插座 QSH-030-01-L-D-A

-端子块 OSTTE0300161

-插座 SSM-110-S-DV

 

谢谢你。

 

切兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切兰,你好

    如果您可以列出所需的所有接口,并基于这些接口,我们可以指导您从现有 EVM 设计中删除所有接口,这将有所帮助。 您需要通过 USB 为 PC 提供哪些接口?  

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用的接口仅为 USB 端口,mmWave Studio GUI 和 xds110 JTAG。 我不打算使用 dca1000,但需要使用 TMDSEMMU119-U 我可以毫无问题地卸下这些组件中的哪些组件?

    -插座 QSH-030-01-L-D-A

    -端子块 OSTTE0300161

    -插座 SSM-110-S-DV

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切兰,你好

    要使用 mmWave Studio GUI,您需要连接 DCA1000,因此您需要 QSH-030-01-L-D-A  

    由于您不需要 CAN 和启动板接口,  因此不需要 OSTTE0300161和 SSM-110-S-DV。

    此致,

    维耶克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek Dham。 我会考虑你的意见。

    此致。