This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:跌落检测演示 GUI 无法显示波形

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1084605/iwr6443-fall-detection-demo-gui-can-t-show-the-wave

部件号:IWR6443

您好,香榭丽舍

硬件: IWR6443ISK

软件: mmWave_INDUSTRIAL_toolbox_4_101
老年人护理-跌倒检测  
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AP9b4FMgfVZivNndxSp2wQ__VLyFKFf__LATEST&r=AocYeEd__3.0.0

问题:
运行 秋季检测演示时,GUI 无法显示波形。


运行 fallDetection_main.py 或 fallDetection_main.exe 后出现错误




谢谢。
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请确认您所提到的工具箱版本中使用的是哪个.bin 文件和哪个 cfg 文件?

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰克逊,

    使用的 bin 和 cfg 文件如下:
    C:\ti\mmWave_industrial_toolbox_4_10_1\labs\People_counting\visualizers\chirp_configs\FallDetection \ISK_6m_default.cfg
    C:\ti\mmWave_INDUSTRIAL_toolbox_4_10_1\labs\People_Counting\3D_People_Counting\prebuild_bined\3D_people_count_68xx_demo.bin

    谢谢。
    Rgds
    闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,

    最新版本的代码中确实存在错误。 这将在即将发布的版本中修复。 现在,如果您转到工具箱的较旧版本,请从可视化器文件夹复制'GUI_threads.py',并覆盖4.10.1可视化器文件夹中的文件,它将起作用。 我使用了版本4.0.0中的 GUI_THREADS 文件。

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰克逊,

    这解决了客户的问题。

    谢谢。
    Rgds
    闪亮