This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:您可以并行使用这些传感器以获得更高的电流范围吗?

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, AMC1300, DRV425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1085294/tmcs1100-can-you-use-these-sensors-in-parallel-for-higher-amperage-ranges

部件号:TMCS1100
“线程”中讨论的其它部件: AMC1300DRV425

测量焊机的+-300A 电流时,TMCS1100是否可以并行使用以满足此范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁,

    不幸的是,这种电流太多,无法通过此类设备。  TMCS110x 系列中的允许电流 因输入导体的功率消耗而受到自加热限制,因此我们生成了一条 SOA 曲线,允许电流通过设备。 即使是在最佳温度条件下,您也可以从下面的曲线中看到,该值最大值为30A,远远低于您正在寻找的300A 要求:

    通过设备的这种幅度的电流实际上会导致导联框架熔断,从而导致 IC 故障。  

    通常,对于此电流测量级别,我们建议使用完全被动的解决方案,如 DRV425流栅传感器,该传感器由设备外部测量环境磁场,而不会通过 IC 传递这种幅度的电流。 尽管设计难度很大,但也可以在这里使用基于分流的解决方案,分流器通常以微欧姆为单位测量这些类型的应用。 如果您需要与 TMCS 系列类似的 IC 隔离,我建议您查看 AMC1300系列以了解这种解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这对于单个设备来说会太大电流,它们是否可以并行使用,例如10 TMCS1100并联使用以满足此电流范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁,

    尽管理论上说是的,这应该是可能的,但我们没有研究这样一个解决方案,也没有我可以分享的任何此类设计的附属材料。  此类解决方案存在多个挑战/陷阱,您需要注意:

    1.如上图所示,对于这一数量的连续 RMS 电流,环境温度需要保持在低于典型室温的值。 我不知道这种情况有多现实,而且很可能需要10台以上的设备才能达到300A 的电流限制。

    2.请注意,1.8mΩ Ω 的导联帧电阻是一个典型值,从设备到设备的导联帧电阻将有所变化。 这意味 着电流支脚将不均匀,您可能会遇到精度问题,这取决于您选择如何测量系统的整体输出电流。

    3.除上述外,数据表中还发布了一个技术指标,显示温度漂移导致的电阻增加。 如果板上温度梯度不同(即某些 TMCS 设备在运行期间温度高于其他设备),这可能会进一步加剧上述问题。

    由于每台设备都需要自己的单独输入电流,因此,在并行布局这许多设备期间,将输入波形路由似乎是从热/接近角角度看的一项挑战(数据表第12节)。