This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:模拟错误-在快速瞬态期间,MA 被滞留/采购

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1087117/tmcs1100-simulation-error---ma-are-being-sunk-sourced-during-fast-transient

部件号:TMCS1100

我目前正在计划使用位于我的电源高压侧的 TMCS1100A2设备。

TMCS1100之前的是保护 MOSFET。 当保护 MOSFET 断路,导致通过 TMCS1100的电流出现快速负转换率时,TMCS1100会产生/吸收大量电流,即>1 MA ...当 模型在高端模式下模拟时,这似乎是一个问题, 因为这种情况在低侧使用(即接地)时不会发生。

我 目前正在使用 LTSpice 十七版内的 PSpice 模型

此致

格雷梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷梅您好,

    您是否说电流过 IN+和 IN-引脚。  这是否仅仅是由于电路中的电感和 FET 突然打开所致?  您是否尝试用1.8mΩ Ω 电阻器替换 TMCS1100A2?  这将让您知道是否是突然变化和寄生虫导致电流飙升。  电流峰值有多长时间?