This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101-Q1:TMCS1107-Q1和 TMCS1101-Q1辐射容差

Guru**** 1790310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1087027/tmcs1101-q1-tmcs1107-q1-and-tmcs1101-q1-radiation-tolerance

部件号:TMCS1101-Q1
“线程”中讨论的其它部件:INA240-SEPINA901-SP

大家好,
我想在辐射环境系统(低地球轨道卫星)中使用这些设备。
您是否执行过辐射测试或对电子,质子,重离子等设备的辐射灵敏度有任何了解? (总剂量和事件)
如果没有,您是否已执行设备故障分析,以帮助缓解辐射的后果?
我不知道任何具有空间资格的类似霍尔传感器 IC,在辐射环境中使用它的任何可能性都可能是一项伟大的成就。
请告诉我,谢谢。

安东尼奥-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    感谢您使用 E2E!

    遗憾的是,我们迄今尚未对 TMCS110x 系列进行任何辐射测试(请参阅 SEL 等),我们也没有在基于辐射的环境中对这些设备进行任何可靠性数据。 只有指定为-SEP 或-SP 的部件才会有辐射测试数据。 对于空间级电流感应,我们的产品是以分流为基础的,是 INA240-SEP 和 INA901-SP。