This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1083869/awr6843aop-awr6843aop

部件号:AWR6843AOP
“线程”中讨论的其它部件:AWR6843

早上好,  

在 AWR6843中,我们需要直接访问 ADC 的原始数据。 在演示板上,您使用的 FPGA 从 LVDS 接口获取原始数据,但在文档中,LVDS 接口似乎仅用于调试。  那么,我们应该使用哪个接口来获取用于处理的原始数据?

AWR6834上的 Cortex 不足以支持我们的算法,因此我们将使用外部算法。 关于如何获取我们需要的数据的任何建议?

谢谢你。

此致,

德博拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deboraj,  

    要从 AWR6843 mmWave 设备中获取原始数据,您可以使用 LVDS 接口。  

    我们提到 LVDS 是一种调试接口,而不是生产接口,因为 AWR6843是一种具有 DSP 和 Hwa 的 SOC 设备,能够进行内部处理并直接发送点云或对象数据。 但是,如果您想使用“获取原始数据并在外部进行处理”,则可以使用 LVDS 接口。  

    以下是有关原始 ADC 数据采集的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/856054/faq-raw-adc-data-capture-from-mmwave-sensor 

    希望这能有所帮助。  

    此致,

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田您好,

    感谢您的及时回复。  

    请注意 LVDS 也可用于处理。

    我们还在考虑使用板载 Cortex R4F 直接从 L3内存获取原始数据,然后将其从 AWE6843的 D0-D9引脚中移除。 你认为可以这样做吗?

    谢谢你。

    此致,

    德博拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deborah,

    非常抱歉耽误您的回答。 我不在办公室,无法委派。  

    为了获取原始数据,您需要使用任何兼容设备- LVDS 接收器(DCA1000作为我们提供的一个实例)。  

    此致,

    石田