This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPPT4001:多个 OPPT4001项目

Guru**** 1151920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001, OPT4001EVM, OPT3004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1088267/opt4001-multiple-opt4001-project

部件号:OPT4001
其他部件在“Thread:(线程:)”, “OP3004”中讨论

各位专家:

你好。

客户 正在设计使用多个 OPPT4001芯片的传感器。 他们购买了 OPT4001EVM 来探索此传感器,但希望知道是否可以订购具有不同 I2C 地址的 OPT4001芯片。 理想情况下,6个唯一地址,但2个唯一地址也足够了。

如果没有,是否有方法更改默认值? 有什么指南?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    OPPT4001目前仅在 WCSP 软件包中可用,该软件包没有支持此功能的地址引脚。 但是,如果它们在 OPT3004设备性能方面还可以,我们提供了6引脚封装,该封装支持同一总线上最多4个不同的 i2c 地址。

    最佳

    亚历克斯