主题中讨论的其他部件: HDC2080
大家好
我们使用HDC2010开发了一个室内恒温器,我们还有大约100个原型。
我们在"自动测量模式"下使用HDC (湿度和温度),14位,每分钟1个采样,仅启用数据就绪中断
我们只在一个设备上遇到问题,有时每小时或 每天一次,我们从HDC读取错误的湿度和温度值0x0000或0x0001,下一次测量值正常。
我们在固件中检测到的0x0000,在本例中,我们使用旧值,这对我们来说没问题。但是,当我们不知道0x0001是否始终为0x0000/0x0001或0001或有时也是其他错误值(0x0002?)时,我们无法检测到它。
我们如何处理此错误,以便室内恒温器在集成显示屏上不显示0 % r.h和-40°C?
提前感谢