This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460如何输出模拟波形?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1089806/pga460-q1-how-pga460-output-analog-waveforms

部件号:PGA460-Q1
在“线程:PGA460”中讨论的其它部件

大家好,

客户反馈存在传感器缺陷产品,需要进行分析。 客户希望PGA460输出模拟波形。 请告知如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    PGA460具有回波数据转储功能,在该功能中,数字数据路径输出的数据可以以原始数字格式提取。  PGA460的7.3 第7节描述了此功能。

    PGA460还具有以下选项,用于输出数据路径中不同点的数据:

    • 您可以在数字数据路径中的不同点提取原始数字数据,如数据表的7.3 .7.2 部分所述。 此模式允许使用器件的USART同步通信模式从带通滤波器,整流器,低通滤波器或ADC输出中提取数据。
    • 您可以输出馈入PGA460的内部ADC的信号。 通过为test_MUX寄存器中的test_MUX位选择“Analog Front End Output”选项,该信号在PGA460的测试引脚上输出。

    此致,

    Mekre