This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2570185 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1843, IWR6843, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1091628/iwr6843-iwr6843

部件号:IWR6843
主题中讨论的其他部分:IWR1843,IWR1642, IWR1443

您好,,先生


首先,由于我是海外用户,此文本使用翻译网站。
因此,可能存在跑偏。
感谢您的事先理解。

到目前为止,我们一直在使用IWR1843进行开发。

然而,今后可能与IWR6843,IWR1642和IWR1443一起开发这一系统。

在上述内容中,IWR6843等的输出数据格式是否与IWR1843的输出数据格式相同?

此外,请告知我们输出数据格式之外是否存在任何差异。

感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryota,  

    在SDK 3.5 上运行的设备的输出数据格式(即 IWR16xx,IWR18xx,IWR64xx,IWR68xx)具有相同的输出数据格式。  这可以在 mmWave SDK 3 DXygen中标题为“Output Information Sent to Host”的部分中找到。

    文件://<install_location>/mmWave_SDK_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr64xx/MW/docs/doxygen/html/index.html

    在SDK 2.1 上运行的IWR14xx的输出数据格式可以在SDK 2的"Output Information Sent to Host"(发送到主机的输出信息)一节中找到。

    文件://<install_location>/mmWave_SDK_02_01_00_04/packages/ti/demo/xwr16xx/MW/docs/doxygen/html/index.html

    此致,

    Brennan