This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053RA问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1091366/drv5053ra-problem

主题中讨论的其他部件:DRV5053

您好,

我的卡在调试测试时出现问题。

通常,它会变为0V或2V,具体取决于磁化。 此电压为0V或1.22V (请参阅下面的屏幕截图)。

电源为3.3V,不移动,然后切换,去耦电容器未经修改就已更改。

 

卡变为正常,则组件已更改。 可以发送旧组件进行分析。

部件接近工件运动(位置感应),楔块是否会造成这种情况?

系统即将投入批量生产,我们需要了解发生了什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thibault

    您能否提供显示问题的视频?  此外,您能否提供有关磁体(强度,形状,尺寸)以及磁体与传感器之间距离的信息?

    此外,您能否将外部磁铁的南极放在霍尔传感器组件顶部附近并告诉我您观察到的输出电压?  您是否还可以尝试磁体的另一极并告诉我您观察到的输出电压?

    谢谢!

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mekre:

    所附屏幕截图上显示的信号是同一个位置上的磁铁,而不是相反位置。

    使用Eclipse  N801RS (Radiospares 695-0169)进行测试,10件装在塑料盒中以避免接触。

    系统通常工作正常,一旦重新放置IC,卡就正常。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thibault

    您还能告诉我以下信息吗?

    • 对于未通过此测试的设备,您是否说即使您将磁铁的北极直接应用在设备顶部,您也无法看到这些设备的输出高于1.22 V?
    • 您能否提供一个图,显示磁铁,磁铁相对于传感器的距离以及磁铁相对于传感器的移动方式?
    • DRV5053输出是否连接到ADC或是否驱动电路? 您能否提供DRV5053电路的原理图片段?  
    • 您的商品中有多少百分比出现此问题?

    谢谢!

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mekre:

    我的回覆如下:

    • 对于未通过此测试的设备,您是否说即使您将磁铁的北极直接应用在设备顶部,您也无法看到这些设备的输出高于1.22 V?  

    只有一侧不再工作。 设备已从板上移除,我不知道诺尔或南方是否受到影响。

    • 您能否提供一个图,显示磁铁,磁铁相对于传感器的距离以及磁铁相对于传感器的移动方式?

    所有原型都能正常工作! 已安装了大约50块板,并且工作良好。

    • DRV5053输出是否连接到ADC或是否驱动电路? 您能否提供DRV5053电路的原理图片段?  

    DRV5053RA输出到ADC

    • 您的商品中有多少百分比出现此问题?

    只有一个DRV5053存在问题,我们认为振动可能是问题。 在哪里可以找到有关它的信息? 您能否分析有问题的设备?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thibault

    这些设备以前没有出现过现场故障,因此我怀疑 设备外部的某个设备可能已损坏设备。

    请告诉我以下情况:

    • 您能否提供此传感器周围部件的示意图?
    • 您能否提供磁铁相对于设备的移动方式以及磁铁与传感器之间的距离的图表?
    • 您是否注意到发生故障的设备的电流消耗增加?

    谢谢!

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mekre:

    原理图如下所示:  

    信号直接发送到微控制器。

    磁铁位于DRV5053顶部的南北和南北之间,类型为N4813771377-1.42万 G。距离为4.5 mm。

    我没有注意到故障后电流增加。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thibault

    您是否说磁铁移动与以下动画类似?

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mekre:

    磁铁移动如下:  

    白色:南边朝上,灰色:北边朝上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thibault

    好的,它的移动与下面的动画类似。  这是否正确?

    此外,您所指的4.5 mm 是 下面所示的4.5 mm 距离还是其他距离?

    此外,磁铁的x位移范围是多少?  在上图中,它显示10 mm 至12 mm 为x位移范围,但我需要用您的系统的x位移范围更新此范围。

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mekre:

    磁化直接通过IC,如图所示:

    4.5 mm 距离正确。 所有三个磁铁都在IC前面移动。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thibault

    如果您尝试将有问题的设备装回主板上,您是否仍观察到相同的故障?

    此外, 系统是否暴露在任何特殊EMC事件中,如ESD或EFT?  由于输出和接地之间有电容器,而不是使用 RC滤波器, 因此在这些事件中可能会出现类似短路的情况。

    此致,

    Mekre