This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:TMAG5170UEVM:提供的EVM封装中缺少传感器板SENS077A

Guru**** 1282690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170UEVM, TI-SCB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1093067/tmag5170uevm-tmag5170uevm-missing-sensorboard-sens077a-in-the-delivered-evm-package

部件号:TMAG5170UEVM
主题中讨论的其他部件: TI-SCB

您好,

我刚收到我的TMAG5170UEVM封装,但传感器控制板缺失。 从TI网站甚至分销商来看,我认为 TMAG5170UEVM将包含我需要的所有内容,但事实并非如此。 一 个月前,我看到一条类似的线关闭了,当时我意识到控制板是独立的。 是否可以解决此问题以防止其他客户遇到相同的问题?

谢谢!

Mary-Ann。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mary-Ann,

    感谢您与我们联系。 对于下第二个订单给您带来的不便以及对您的发展造成的影响,我深表歉意。 这两个PCB被分离,以确保控制器板的库存不会影响TMAG5170UEVM的可用性。  产品页面显示两个订购选项:

    选择第一个选项时,"查看软件包"将打开此窗格:

    此处介绍EVM,根据需要指定TI-SCB,并提供订购两个PCB的功能。

    谢谢!

    Scott