This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:减影常数

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1092297/hdc2022-subtraction-constant

部件号:HDC2022
主题中讨论的其他部件:HDC2080

您好,  

我的一位客户正在其项目中使用HDC2022/HDC2080之一2080之一,

他们认为这两种设备都与100 % 软件兼容。

HDC2022数据表(第1页,说明)指示“向后兼容HDC2080”。

他们无法通过读取ID来区分它们,两台设备具有相同的“设备ID”,

在软件的使用过程中,他们注意到它们之间存在0.5°C差异。

看着两个数据表Equation-1,减影常量存在差异:

               HDC2022              -40

               HDC2080              - 40.5

 

您能否建议如何解决此问题?

谢谢你。

批量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    感谢您在感应论坛上发布内容。  

    计算HDC2080和HDC2022温度的正确公式是使用- 40.5 (HDC2080温度计算公式)的公式

    感谢您指出文档中的错误,我们将努力解决该错误,以避免进一步混淆。 将来,每个TI文档的每一页底部都有一个链接,您可以通过该链接提交反馈以及可能发现的任何错误。 这是一种修复文档的更快方法。  

    此致,
    Pavani Tenneti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    我对此感到抱歉,但我之前的帖子不正确。  HDC2022和HDC2080之间的温度方程存在差异。 相应数据表上的方程式是准确的。  

    此致,
    Pavani Tenneti