主题中讨论的其他部件:HDC2080,
您好,
我的一位客户正在其项目中使用HDC2022/HDC2080之一2080之一,
他们认为这两种设备都与100 % 软件兼容。
HDC2022数据表(第1页,说明)指示“向后兼容HDC2080”。
他们无法通过读取ID来区分它们,两台设备具有相同的“设备ID”,
在软件的使用过程中,他们注意到它们之间存在0.5°C差异。
看着两个数据表Equation-1,减影常量存在差异:
HDC2022 -40
HDC2080 - 40.5
您能否建议如何解决此问题?
谢谢你。
批量