This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:使用DCA1000的连续模式(ContStream)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1097908/awr1843boost-continuous-mode-contstream-with-dca1000

部件号:AWR1843BOOST

您好,

我正在尝试使卡连续工作,所以我看到许多线程在讨论与mmWave studio的contStream选项卡,所以我尝试拍摄它,捕获工作正常,但当我尝试显示结果时,我得到了以下错误:

[11:37:35][RadarAPI]:错误:进程无法访问文件,它被另一个进程使用
[11:37:35]描记:
[11:37:35]à System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
[11:37:35]à System.IO.__Error.WinIOError()
[11:37:35]à System.IO.File.InternalMove(String sourceFileName, String destFileName, Boolean checkHost)
[11:37:35]à AR1xController.ChirpConfigTab.GetNumOfFilesCaptured (字符串ADC_FILE_PATH)
[11:37:35]à AR1xController.ScriptOPS.iStartCaptureCardMtlbFrContactProcessingForADCDataProcessingANdDisplay (布尔值is_Starting_op,布尔值is_Ending_op)

我有很多问题,ContStream是否会让卡片连续工作? 如果在捕获之后,我获得了大于1GB的ADC数据和ADC数据行文件,并且我不知道如何处理它们,我尝试使用MATLAB文件脚本打开它们,但它不起作用。

如果还有其他解决方案可以让卡片连续工作,我很乐意听到。

此致

Philippe