主题中讨论的其他部件:IWR6843
大家好,我已经将IWR6843 Logger UART连接到基于Cortex M7的主板,波特率为92.16万 bps。
在cortex m7中的UART接收器配置了DMA。 缓冲区大小为2万 字节。
执行sensorStart命令后,我能够观察缓冲区中的帧数据。 但我注意到缓冲区中随机丢失了字节。
在添加的图像中。 我希望看到从索引404开始的存在检测tlv。
预期为:
缓冲区[404]= 11 (存在检测tlv),
缓冲区[408]= 12 (tlv的大小)
缓冲区[412]=1。 (值)
但我在这里得到了0值。
导致此丢失字节数的原因是什么?
用于Cortex M7 UART。
预期波特率:92.16万
实际波特率: 91.9117万
波特率的这种差异是否会导致字节数丢失? 或者我是否需要将注意力集中在其他地方?