请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AWR1843 您好,TI:
问题描述如下:
我尝试通过设置一些寄存器掩码功能来屏蔽CAN ID,并按照 第 2429页文档中的说明进行操作。控制 器局域网(DCAN)部分 。 (https://www.ti.com/lit/pdf/swru520)
仅接收 CAN ID:0x123。
发送的CAN ID不是PCAN的0x123,但RX中断也会触发。
我的配置为吹气:

我的问题是
1.是否有任何配置需要修改或不正确?
2.即使设置了ID掩码功能,所有ID的接收数据是否都发生中断? 或者,是否仅当接收到已通过ID掩码的ID时才触发RX中断?