This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOLP-LDC3114EVM:与DRV2604L集成

Guru**** 1186880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604L, LDC3114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1097326/boost-ldc3114evm-integration-with-drv2604l

部件号:BOLP-LDC3114EVM
主题中讨论的其他部件:DRV2604LLDC3114

各位专家,您好!

寻求您对此查询的帮助:

我希望将DRV2604L集成到我的项目中,并能够使用 www.ti.com/.../HAPTICS-CONSOLE测试其功能。 但是,我需要购买一个评估模块来完成此操作,并且我不想再购买另一个EVM模块。 我最近购买了一个LDC3114 EVM,它上面有MSP430板(PAMB)。 我是否可以使用此PAMB板将其连接至DRV2604L并通过Haptics Console驱动它?

谢谢!

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie您好!  

    默认情况下,PAMB使用固件进行刷新,以便与LDC3114EVM及其GUI进行通信,并且未设置为支持Haptics控制台。 您仍然可以使用PAMB驱动DRV2604L,但必须修改固件并为 特定实施重新刷新PAMB。  

    此致,  

    Justin Beigel