This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:ESD等级

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1096959/tmp61-q1-esd-ratings

部件号:TMP61-Q1

团队成员,您好!

您是否有数据显示ESD能力的变化? 我的客户向我询问

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sakai-san,

    我可能需要您的帮助,以明确您的客户要求的信息。

    根据AEC-Q100-002和AEC-Q100-011,TMP61-Q1针对HBM和CDM进行了ESD测试。 每项测试使用1批3台设备,均通过测试。 HBM电平为2000V,CDM电平为1000V。 您可以在质量报告中看到这一点。 也可 在此处在线获取

    e2e.ti.com/.../TMP61-DYA-LPG-Qual-Report.docx

    Jalen