This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:AFE3010

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1094660/afe3010-afe3010

部件号:AFE3010

AFE3010:若干问题

(+) AFE3010:多个问题-传感器论坛-传感器- TI E2E支持论坛

大家好,

根据上面提到的主题,您如何确定RFB = 36kOhm的值,请提供有关该值的详细说明。

请您提供所有与此应用说明相关的公式指南吗?

谢谢  

Parth Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Parth,

    在数据表中,有一种简单的试验和错误方法,无需测量1000:1线圈的阻抗。 该过程基本上是调整RFB,直到器件在5mArms比较器设定的2.75V和2.25V的5mArms典型阈值下首次跳闸。 这相当于在设备设置的Vout引脚上具有2.5V偏压的500mV峰值-峰值信号。  输出电压>2.75V触发-5mA*SQRT(2)峰值比较器,输出电压<2.25V触发+5mA*SQRT(2)(输出电压与线路相位偏180度)。

    一旦设定了阈值,所有其他较大的阈值电流将相应调整。 ~10mArms,~30mArms和~50mArms的对称比较器级别分别为2.95V&2.05V,3.85V&1.1V和4.8V & 0.2V。 比较器跳闸越高,跳闸SCR和电磁阀的响应时间越快。

    希望这是有道理的。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的要求,如果故障电流高于+/-20mA,我们希望跳闸系统。 您是否可以为 相同的反馈电阻器和输入电阻值提供建议?

    此致,

    Parth Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Parth,

    增益与RFB成很大比例(仅当Rin为恒定时),因此考虑将RFB =36kOhm降低4倍,产生9kOhm作为起点。 尽管降低RFB很可能会导致电路不稳定。 稳定共振的一种方法是增加对保持内部放大器网络稳定具有主要影响的差分线圈电容器。 或者另一种方法是增加Rin。 如果您需要增加Rin,请确保重新检查断路电平,因为更改Rin会对整体增益产生非线性影响。

    您可以简单地增加Rin以降低增益,但这样做会将中性点到接地故障检测的性能从5欧姆降低到更低。 以较小的增量调整Rin。

    该放大器是一个电流反馈放大器,它直接测量线圈电流,增益与RFB/Zin成比例,其中Zin包括变压器的阻抗。 因此,我不能为所有变压器提供确切的价值。 但是,只要Zin保持不变,您就可以将增益变化视为RFB中的比例变化,至少可以将其视为起点。 您可以将增益视为Vpp/Arms,其中Arms是线路上的实际故障电流。 因此,将跳闸点从5mA更改为20mA意味着您需要降低整体增益。  

    很抱歉,我无法在这里给出准确的答案。

    此致,

    彼得