This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:输出处理的雷达立方体(范围尺寸,多普勒尺寸,天线尺寸)

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR1642, AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1094928/awr2944evm-output-processed-radar-cube-range-dimension-doppler-dimension-antenna-dimension

部件号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他部件:AWR2944AWR1642AWR1843

您好,TI团队:

我已阅读OOB演示和高端角雷达实验室用户指南。 这两个实验室不支持输出处理数据立方体(范围尺寸,多普勒尺寸和天线尺寸),这是否是由于雷达板的内存限制? 因此,用户是否可以修改CCS中的OOB代码,以仅输出经过处理的完整数据多维数据集?

感谢并期待您的回复!

此致,

嘉瑞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiarui:

           如果我理解您的问题,您可能正在寻找一维FFT,二维FFT和角度FFT的原始数据转储,对吗?

           是的,由于设备AWR2944的内存限制,我们不会将1D-FFT,2D-FFT或角度FFT作为此类存储在设备中,它们会被OOB演示和高端角实验室中的其他值覆盖。 此外,对于许多鸣叫,这将无法存储数据。

          是的,用户可以修改CCS中OOB演示的代码,以根据HIS要求输出已处理的雷达立方体。

          如果您有疑问,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay,

    感谢您的回复,这真的很有帮助。 在这种情况下,我还有另一个问题。  如果我只想输出1DFFT 2DFFT Angle FFT数据多维数据集,您是否有任何建议来配置chirps,使其不会超过有限的内存? 或者,您可以向我提供一些相关文档,以便我可以参考这些文档来调整配置和修改代码?

    另一个问题是,与AWR1642和AWR1843相比,哪种雷达更好地输出经过处理的数据多维数据集? 我已经检查了AWR2944有更大的内存,这是否意味着AWR2944 与AWR1642和 AWR1843相比一次可以输出更多?

    谢谢,期待您的回复!

    此致,

    嘉瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiarui:

           我没有任何特定的CHIRP配置编号。 它基本上取决于用例和设备内存大小。 好的,我们没有专门说明一维FFT,二维FFT和角度FFT之后的使用数据采集的文档。 但我想说,TDMA是您使用案例的一个好起点,因为它的链比DDMA简单而简单。

          AWR1642和AWR1843因以下事实而异:AWR1843的Tx比AWR1642多一个,根据您的用例,您可以选择其中任何一个(Tx越多,虚拟天线越多,角度分辨率越高)。 基于AWR1843的TI资源浏览器中也有MRR实验室。 但是,如果您希望使用SNR在更高的范围内进行检测,则必须迁移到基于DDMA链的方法,TI将其作为AWR2944 SDK的一部分提供,即4.2 SDK. 0.3。 AWR2944不仅具有更好的内存大小,还具有更好的啁啾生成功能,例如HWA 2.0 等。因此,根据您的使用案例,我会要求您选择相应的芯片。

          如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Akshay。