This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:LM20故障模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1093806/lm20-lm20-failure-modes

部件号:LM20

我们想知道LM20在正常操作期间的故障模式和工作电源电压高于指定工作电压的故障模式。  请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Byron:

    有关LM20故障模式,请参阅下表。 如果操作电源电压超出规格,我们无法保证设备的运行。

    模具故障模式 故障模式分布(%)
    Vout open或hiz 40 %
    输出电压功能超出规格与温度 20 %
    输出电压至接地端 40 %

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jalen:

    输出无法对Vcc短路?

    谢谢!

    拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拜伦

    考虑到Vcc和Vout引脚位于封装的不同面,这不是我们在故障模式中考虑的问题。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jalen。