This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944

Guru**** 2559860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1086682/awr2944-awr2944

部件号:AWR2944

我一直在尝试通过更改Tresos MCU中的设置来提高QSPI CLK频率。

通过更改McuClockDivId和McuClockSourceId值,我可以获得高达130Mhz的数据。

如何获得166MHz的QSPI时钟?  我应该更改Tresos中MCU的哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请给我们一些时间来回顾这个问题

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复延迟。

    QSPI的时钟频率最大为80MHz。

    使用MCU时钟div应该可以实现这一点。

    谢谢,此致,

    Ajay