This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI建议

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055, DRV5056, DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1093663/ti-recommendation

主题中讨论的其他部件:DRV5056DRV5055TPS2.2917万DRV5053

您好:

请推荐一个合适的TI芯片,它接近Allegro A1395SEHLT-T的功能,PIN2PIN更好,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我们没有该零件的完全匹配。   但是,我们确实有 双极DRV5055和单极DRV5056 比率计设备,这些设备也许可以在您的应用中使用。  您可以使用负载开关(如TPS2.2917万)断开器件的电源以降低电流消耗。  TIDA-6.0032万参考设计中介绍了使用负载开关从DRV505x断电的示例。

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mekre:

    我的客户想要 确认DRV5056是否应用于VR手柄。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    您能否提供有关客户所问问题的更多信息?  他们是否询问我们的设备是否已用于VR触控器?

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mkfre:

    由于项目中手柄的系统电源的典型值为3V,而drv5055和drv5056的工作电压范围的最小值为3V,因此手柄的工作电压太关键,有时低于此最小值。 因此我的客户最终选择了DRV5053,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    由于客户有低电压要求,如您所述,DRV5053将是此处的最佳选择。

    此致,

    Mekre