https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1078277/fdc1004qevm-with-tida-00317
部件号:FDC1004QEVM主题中讨论的其他部件:FDC1004, TIDA-0.0317万, FDC1004EVM
我正在尝试使用FDC1004进行液位检测,遵循设计参考文档: 电容式液位传感传感器参考设计 。 使用FDC1004QEVM和基于TIDA-0.0317万参考文档的柔性电缆时,我在获得预期结果时遇到问题。
下面是我的设置图片:
使用感应解决方案EVM GUI,以下是配置:

通过将水加注到相关厘米,我得到了以下结果:
| 二 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | |
| Clevel | 2.06 | 2.17 | 2.23 | 2.3 | 2.455 | 2.68 | 2.815 | 2.789 | 2.76 | 2.736 | 2.675 | 2.07 |
| RefLiquid | -0.841 | -0.842 | -0.846 | -0.854 | -0.851 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.82 |
| refEnv | 4.755 | 4.756 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 4.77 | 4.78 | 4.77 | 4.76 | 4.76 | 4.75 | 4.75 |
我没有看到我期望从电平和refLiquid测量得到的电容变化。 即使在向容器中加水时增量较小,但在除去液体时,数值也不会恢复为一致的测量值。 我尝试了几个不同的容器,但结果与上述内容相似。 我的设置中是否存在错误(物理或实际)? 设置中是否有错误配置的内容?
任何见解都将受到高度赞赏!
谢谢