This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:用于电容性液位感应的容器材料选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1094776/fdc1004-container-material-selection-for-capacitive-liquid-level-sensing

部件号:FDC1004
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0317万

您好,

我们正在使用FDC1004和TIDA-0.0317万参考电缆成功检测液位。 但是,我们在测试不同容器材料时遇到了一个有趣的问题。 在所有测试案例中,首次加水时电容读数保持一致。 但是当我们从容器中取水时,有些材料会比其他材料更好。 例如,当使用高密度聚乙烯容器时,水的4 cm 电容值在填充和排空时大不相同。 使用丙烯酸容器进行测试时,清空容器时的值更可预测。

我们得出的结论是,较软的塑料可能会更多孔,导致其保留 液体或更快地积聚薄膜,导致水粘在侧面,从而导致电容 读数脱落。 我在应用手册中没有看到任何材料选择的文档,但被测试的材料似乎总是丙烯酸的。 是否有人分析过容器材料对长期电容读数的影响? 是否有材料比其他材料更适合此应用? 是否有人在其产品中实施了FDC1004,并找到了解决方案来解决构建问题?

任何见解或资源都将不胜感激!

谢谢!
乍得