This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC LabVIEW文件

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1093143/ldc1101evm-ldc-labview-file

部件号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他部件:LDC1101

大家好,

我希望能够访问LabVIEW源代码(.vi文件),以实际理解并控制来自USB的数据。

请帮助我找到它。 我下载了LDC1101 EVM GUI,但"L"图形未提供流畅的更新。  

此致,

Vivek Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivek,  

    GUI的LabVIEW源代码不可下载,但用于与EVM通信的FW协议在用户指南的3.15 部分中进行了描述。 您可以使用此功能来实现新的VI,以执行GUI之外所需的任何功能。  

    对于数据图形不能提供平稳更新的问题,您可以尝试通过增加RCOUNT来降低EVM的采样率,从而避免数据流式传输的速度过快。  

    此致,  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用哪种软件来与EVM进行通信? 实际上,我只需要可读格式的电感数据。 如何获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    LDC1101EVM GUI是此EVM的推荐软件。 您可以使用GUI顶部的复选框将GUI中的数据保存到数据日志中:  

    如果您只需要L测量值,则可以使用GUI上的LHR选项卡 仅收集L数据。  

    此致,  

    Justin Beigel