This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:THD上的TMP103;DAT最大

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1093185/tmp103-tmp103-over-thd-dat-max

部件号:TMP103
主题: TMP102中讨论的其他部件

大家好,

当我的客户测量  630k Hz HS模式下的I2C交流计时时,他们获得 数据保持时间(THD;DAT)~= 500ns。

它将超过 THD;DAT Max的 TMP103。

您可以帮助检查:

1.这个时间安排是否可以接受,是否不会引起任何问题?
2.理论上,搁置时间应尽可能大。 是否可以将规格放宽到THD;DAT Max =∞μ s?

期待您的反馈。

谢谢,此致,

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamie:

    感谢您在Sensing论坛上发布信息。  

    作为目标设备,TMP103仅对最小保压和设置时间敏感,不存在与最大保压时间相关的风险。  

    此外,请确保客户测量  的是从SCL下降沿(0.3 x VDD)到 SDA上升沿(0.3 x VDD)或 下降沿(0.7 x VDD)的t­HD μ s;DAT。

    I2C总线规范的图39

    此致,

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicole:

    感谢您的反馈。

    1. 请问,TMP102是否与TMP103具有相同的保持时间上限标准?
    2. 客户想知道 是否可以修改TMP 103数据表中的数据保持时间最大时间?  

    此致,

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamie:

    在高速模式下,TMP102的最小保持时间为25 ns,最大保持时间为105 ns。  最长保持时间不会对我们的设备产生负面影响,但 它 是根据数据表第6.6 节中所示的最大频率计算的。

    此致,

    Nicole