This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:应用程序查询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1097651/fdc1004evm-application-inquiry

部件号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他部件:FDC1004

大家好,

我代表我的客户发布。

我看到了一本手册,名为电容感应:相位外液位技术。 我在第6页遇到了一个问题。为什么要计算Meas1 & 2至CIN4? CIN 4未连接电极。

链接: www.ti.com/.../snoa925.pdf

如果我使用两个平行铜板,一个是正极,另一个是接地。 我想测量并联电容器之间的电容。 为了我的理解,我将正铜连接到CIN1 (CHA),对于接地板,我计划将其连接到CIN2 (CHB)。 我对连接的看法是否正确? 我发现,即使没有电线连接,电容仍有一些,比如0.4pF。 我可以知道如何将该值校准为0 pF吗?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,

    您的连接正确。
    您可以按照   FDC1004数据表的第8.6 4节所述,使用偏移校准寄存器来说明偏移 。
    如果您的客户拥有我们的EVM之一,他们可以使用 感应解决方案EVM GUI来实验偏移校准
    它有一个用于调整偏移校准的字段。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    非常感谢您的帮助和详细解释。

    我清楚连接方法和偏移校准。 我拥有贵公司的FDC1004 EVM。 我已经在GUI中找到了'偏移电容'。 您的建议非常有用。

    让我再问一个问题,那就是"我看到了一个名为"电容感应:相位外液位技术"的手册。 我在第6页遇到了一个问题。为什么要计算1和2到CIN4的测量值? CIN 4 has no roced above?(CIN 4没有附加电极?) 非常感谢您的帮助。

    此致,

    Pei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于要为OOP技术配置活动防护罩,因此它是按这种方式配置的。
    按照应用程序说明的3.2 部分中的说明配置测量值:
    "测量1 = CIN1 (CHA)–CIN4 (CHB)。 CIN1设置为正输入通道,CIN4设置为负输入通道。'
    这将导致SHLD1与正极通道(CIN1)的波形相同,而SHILD2将与CIN4 (未连接)的负极信号相同。  
    护罩上的正/负信号将使液压油保持恒定电位,从而提高测量的准确性。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John:

    非常感谢您的善意回复。

    我想我理解你的解释。 我知道我们 保持CIN4不存在任何连接。 在4.1 部分的图8中,我还注意到没有与CIN4相关的连接。 所以 ,这样我也可以用CIN3 (CHB)来重放CIN4。 我对这一点是否正确? 我将在 我的实验中使用有源屏蔽方法,所以我对这部分非常感兴趣。 再次感谢。

    此致,

    Pei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用CIN3替代CIN4并进行适当的SHLD分配。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John:

    我清楚这一点。

    非常感谢! 祝你度过美好的一天!

    此致,

    Pei